This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:最小有效 ISET 电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495282/lm5171-minimum-valid-iset-voltage

器件型号:LM5171

工具与软件:

ISET 在"削波"之前可以驱动到远低于1V 失调电压的程度? 也就是说、在它停止具有有保证的效果之前、会发生什么情况呢?

是 Verr、max 还是0.5V? 如数据表首页的图片所示、它是0.2V 吗? 还是其他问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    您可能会在数据表中发现 ISET 能够提供-0.3~5.5V 的电压。

    通常、我建议在0~4V 之间运行 ISET。

    此致、

    Feng