This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:分流调光设计(ROFF 和 SDIM)

Guru**** 2591320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491896/tps92641-shunt-dimming-design-roff-and-sdim

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92640

工具与软件:

您好、TI 专家团队、

我已经使用 TPS92641开发了一款具有分流调光功能的6A LED 驱动器、它运行良好。 不过、我有一个问题:

如果要为分流 MOSFET 使用外部栅极驱动器、是否应该使用 TPS92640或 TPS92641?

根据我的实验结果、TPS92641内部用于分流 MOSFET 的集成栅极驱动器具有更长的延时时间。 为了解决这个问题、我为分流 MOSFET 使用了外部栅极驱动器。

但是、我注意到、如果我仅将分流调光控制信号发送到外部栅极驱动器、而不是 SDIM 引脚、分流调光性能会随着一些低频噪声而降低。

另一方面、当我同时向 SDIM 引脚和外部栅极驱动器发送分流调光控制信号时、分流调光性能非常出色。

这让我相信 TPS92641的内部电路为控制电路提供了一些补偿。 我担心的是、如果将 TPS92640用于具有分流调光功能的 LED 驱动器、分流调光性能可能会受到影响。

感谢您的观看。  欢迎提出任何建议和意见。

Sean

  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    CAN  

    能否 详细介绍 并联调光性能下降情况? 您可以测量电感器 IL 电流和输出电流 ILED 吗? 分流信号。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    我会向内部团队核实这一点。 您能否分享案例的状态? 是否有任何可以共享的波形?

    谢谢、此致。