This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431-Q1技术咨询

Guru**** 2503575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494878/tl431-q1-tl431-q1-technical-consultation

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431、TLA431

工具与软件:

尊敬的团队:

客户根据 TL431手册中的应用电路构建了一个电路、如下图

他们想要确认三个问题:

1. 公式中的 Iout   箭头上方的 Io 是相同的参数吗?

如果输入电压 VI (BATTA)是不稳定的电压值(例如在9~32V 之间变化)、应如何确定 R1的电阻? 如果 R1和 RCL 的电阻值都是固定的、那么当输入电压 VI (BATT)在9~32V 之间变化时、电路的输出电流是多少? 是常数吗?

3.此电路是否为恒流源电路? 或者它只是电流限制器电路吗? 我们需要使用此应用电路来实现25mA 的恒流输出。 阅读一些信息后、可以说这是一个恒流源电路。 TL431 VREF 与 ANODE 引脚之间的电压是固定的、可以在这两个引脚之间串联一个电阻器、以输出恒定电流。 例如、RCL 电阻为100 Ω、Iout 为25mA、根据公式、 当输入电压 VI (BATT)为24V 时、R1为100k Ω。 当输入电压 VI (BATT)变化(9~32V 之间)时、由于 R1电阻是固定的、Iout 电流会受到影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    感谢您的提问。

    是的、Iout 与上图中的 IO 相同。  

    我想 与您分享我们的应用手册《使用电压基准的精密电流源和电流阱》。 请在此处查找链接: dms-prod.itg.ti.com/.../snoaa46.pdf

    如果您查看第3.1节、您可以找到一个清晰的图示。

    我想强调的是、Iout 取决于电流设置电阻器 Rs 和阴极电流 Ika、  

    • IKA 因 VBAT 值而异。 所以 你需要最小的 Ika 这意味着你选择 R1给你最小的 IKA 在最坏的情况下,即9V。

    请记住、在电压为9V 时、电压应尽可能低、但由于温度变化、应留有一定的裕度。 您可以选择较低的 Ika 器件、如 TLA431。  

    希望这对您有所帮助、

    Sila Atalar