This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:最大电池容量

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497356/bq41z90-max-battery-capacity

器件型号:BQ41Z90
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

最大蓄电池容量是多少(对于燃油蜂鸣)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件比较表中为65Ah、用户手册中为32Ah。 以下哪一项是正确的、是否有适用于>32Ah 电池的权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esko:

    在当前固件中、设计容量的最大可输入值为32ah。 RTM 版本的固件将包含一个电流比例因子、其功能与 BQ34z100上的比例类似。 此功能可支持更高容量的电池。

    此致、

    Diego