This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:FPWM 模式下低侧 FET 的负电流限制

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497149/tps62873-q1-negative-current-limit-of-low-side-fet-in-fpwm-mode

器件型号:TPS62873-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能告诉我 FPWM 模式下低侧 FET 允许的负电流吗?

在 FPWM 模式下、在输出电流较低的情况下、由于电感器纹波电流、反向电流可以流入低侧 FET。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在器件数据表中获得电气特性和器件规格。 请遵循以下 LS FET 的负电流限制规格:

    如果您有进一步的支持、请告诉我。  

    此致、

    TanVee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    感谢您的答复。

    从原来的问题*可以看出、 "低侧 FET 负电流限制、DC"代表短路或过流保护期间的 LS FET 电流限制。

    因此、我认为数据表中的"低侧 FET 负电流限制、直流"不是我需要的信息。

    或者、我可以误解一下什么、 "低侧 FET 负电流限制、直流"是否 表示  FPWM 模式下低侧 FET 允许的负电流?

    *原始问题>  TPS62872-Q1:低侧 FET 负电流限制,直流

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数据表上缺少(-)符号、此处存在误解、因为  启用了低侧 FET 负电流限制以防止电流过大
    FPWM 模式中反向到输入。  您正在查找的参数是(-7.5A (min)和-12A (max))。  

    我们在短路期间用于 LSFET 电流限制的术语是 LS FET 正向电流限制。  

    此致、

    TanVee