This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730D - I2C 控制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497245/tps25730-tps25730d---i2c-control

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

说明:

1.我们使用 TPS25730D (USB PD 控制器)。
2.分压器连接到 LDO_3V3上的 ADCIN1输入- 100k
和 GND 上的5.1k、以将最小电压编程为9V。
3. LDO_3V3上只有一个100k 的电阻器
连接到 ADCIN2输入以对最大 电压为20V。
4.分压器连接到 ADCIN3和 ADCIN4输入端
如第2页所示、通过编程将工作电流设置为1A、并设置最大值
电流为3A。
5.仅一个电容器(旁路电容)。
10uF 连接到 VIN_3V3输入。

问题。 如果电压源产生高达20V 的电压、是否可以(以及如何)通过 I2C 将工作电压更改为9V、12V 或15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:

    更改协商电压的唯一方法是更改在上电时采样的 ADCIN2分频器。 您无法实时更改支持的受电方 PDO。

    TPS25730的工作方式是、它将在启动时根据 ADCINx 配置其受电方 PDO。 在与供电方协商合约时、它将尝试协商供电方和本身之间共享的最高功率合约。 在这种情况下、如果电源提供20V 电压、并且 TPS25730支持5V、9V、15V 和20V 电压、则将始终支持20V 电压

    在使用相同适配器的情况下对此进行更改的唯一方法是将 ADCIN2中的最大电压设置降低为所需电压。 在 tps25730仍通电时、无法对其进行配置。

    如果您需要能够实时更改此值、则需要切换到 TPS25751、该器件可在运行时通过 I2C 配置其灌电流 PDO。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris

       感谢您的回答。  看起来我们做出了错误选择- 我们需要 TPS25751来实时更改配置。

    问题迎刃而解。

    Alex