This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:热问题

Guru**** 2502825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495993/tps2595-thermal-question

器件型号:TPS2595

工具与软件:

您好!

我们需要 TPS2595组件的热阻信息来进行热仿真。

我73.3℃ 在数据表中看到 Rjc = Rja/W、65.6℃ = Rja/W。 不过、根据公式 Rja = Rjc + RCA、RCA > 0、

理论上 Rjc 应小于 Rja。 您能否帮助确认这些数据是否需要更新?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    RJC (TOP)为73.3C/W、RJC (bot)为9.8C/W 因此、结至外壳的有效热阻将远低于73.3C/W 数据表中没有错误。 我希望这澄清了为什么 RCA 在这里不是负的。  

    此致、
    Arush