This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23MOLR:电压轨短路

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496187/tpsm846c23-tpsm846c23molr-voltage-rail-short

器件型号:TPSM846C23

工具与软件:

尊敬的团队:  

在电源模块中、引脚38 (VOUT)显示对地短路(从电路板上移除并检查组件)

什么可能的原因的短路和可能的补救措施,以删除短路

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek

    您只在一个 IC 上看到的短路吗? 以及是否在将 IC 从电路板上拆焊时测量短路?  短路是否突然发生、这意味着您的电路板设置以前没有问题? 您是否在其他类似的 VOUT 引脚(37、39、40、41、55或仅38)上看到过它?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    2个 IC、我看到了短路。 其中一个 IC 引脚38较短、另一个 IC 引脚41较短。

    组装电路板中 IC 的输出显示短路、因此从电路板上移除 IC 后、检查电路板中的阻抗后、输出不短路。

    因此、我们检查了 IC 的每个输出引脚、并发现了这个观察结果。

    电路板甚至没有通电、而是新组装的电路板。

    根本原因是什么、是否存在制造缺陷?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek

    您提到从全新未通电的电路板上移除后 IC 上出现短路、这可能是制造缺陷(很少出现这种情况)或与焊接相关。 如果您仅在很多器件中的两个器件上遇到此问题、很可能这只是随机问题、我们不必担心。 通常、我们的 IC 会在发货前进行测试、以 降低器件损坏的可能性。 IC 可能在焊接到电路板上后出现了问题、但很难  准确确定导致短路的原因。  

    此致、

    Eileen