This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:CSD17313Q2 SN74AXC4T774QPWRQ1 TPS22811LRPWR TPS25910RSAR TPS22998RYZR SN74AHC1G00DCKR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2, TPS22811, TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495395/tps22811-csd17313q2-sn74axc4t774qpwrq1-tps22811lrpwr-tps25910rsar-tps22998ryzr-sn74ahc1g00dckr

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件:CSD17313Q2、、、 TPS22998

工具与软件:

您好!

您能提供以下详细信息吗?

  1. CSD17313Q2–Tj 最大值、ESD (HBM)和铜线认证?
  2. 零件号的 TJ 最大值:
    1. SN74AXC4T774QPWRQ1
    2. TPS22811LRPWR
    3. TPS25910RSAR
    4. TPS22998RYZR
    5. SN74AHC1G00DCKR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    我将检查条目 b、c、d 的该数据 其他三个器件不属于电源开关组、因此您可以针对其他三个器件型号单独提出问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    对于所有 TPS22811和 TPS22910、数据表中提到了最高结温125°C。

    对于 TPS22998、数据表中提到最高环境温度为105C。 对于此环境温度、最大负载的结温为~135C。  

    此致、
    Arush