This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100:产品说明书中的公式、抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2592560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494796/tpsi3100-equation-in-the-datasheet-deglitch-time

器件型号:TPSI3100

工具与软件:

女士们、先生们:

我仍在研究固态交流开关的替代方案。 现在、尝试使用 TPSI3110构建电路。 (我知道,它还不可用,但我相信你:-))

在研究数据表时、我发现了一个我无法解释的公式。

TPSI3100数据表、SLVSHN4A–2023年12月–2024年11月修订、第27页、公式(1)如下所示:

tDEGLITCH_CMP_R (kΩ)= max [ 3.55 × RRESP (m Ω)+ 153,235]  

嗯...它是什么意思235后的逗号? 如果我用一个值替代 Rresp、则公式(不含 comma235)给出一个常数。 常数的最大值是多少?

根据我的计算器、1M Ω 的电阻器提供大约3.7us 的抗尖峰脉冲时间。 是否有可能获得更大的值? 例如可达40毫秒? 或者我应该找到另一种解决方案、在将故障比较器置为有效之前得到40毫秒?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bela Istvanfi:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。  

    遗憾的是、限值为1M Ω 和3.7us。 如果 IC 看到大于~1.5M Ω、则将默认为最短抗尖峰脉冲时间。 您必须在故障比较器的输入端使用外部 RC 滤波器或其他电路、以进一步减慢响应时间。   

    我们预计 TPSI3110将在 Q2结束时发布、但可能更早发布。 :)

    如有任何其他问题、请随时与我联系!

    此致、  

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemmerseier 先生:

    感谢您快速回答。 我将找出一个针对40ms 延迟的外部解决方案。

    你能帮我解释方程式(1)吗?

    此致:

    Bela Istvanfi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有两个问题,希望,你仍然有耐心:-)

    -我可以考虑故障比较器的输入阻抗在1.3和3.8 M Ω 之间吗? 这是下拉电阻。 没有其他更小的阻抗吗?

    -尽管公式(1)表明最大抗尖峰脉冲延迟为3.7us、但数据表显示(page15、tDEGLITCH_CMP_F)从4.2到8us。 这是成因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bela Istvanfi,

    只是为了澄清方程式(1):

    tDEGLITCH_CMP_RkΩ)= max [ 3.55 × RRESP (m Ω) + 153,235]  

    例如、我们选择 RRESP 为100k。  

    tDEGLITCH_CMP_R (ns)=最大值 [3.55 × 100kΩ+ 153,235]  

                         =  最大值 [335 + 153,235]

                         = 最大值[488,235]

                         = 488ns  

    此致、  

    Jack Hemmersmeier

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、max[]函数就存在了、因为无论公式结果如何、此延迟都不能短为235ns。 谢谢、这是我不理解的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bela Istvanfi,

    -我可以考虑故障比较器输入阻抗在1.3到3.8 M Ω 之间吗?

    是的、您可以将其视为输入阻抗。 要降低电压、如果需要、您可以使用外部下拉电阻器。  

    [报价 userid="606085" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494796/tpsi3100-equation-in-the-datasheet-deglitch-time/5743877 #5743877"]-尽管使用公式(1)计算得出最大抗尖峰脉冲延迟为3.7usec、但数据表显示(page15、tDEGLITCH_CMP_F)从4.2 μ s 改为8us。 这是为什么?[/报价]

    这与 RRESP 设置的抗尖峰脉冲分离。  这是一个内部去毛刺脉冲、设置 Vrdv 恢复前的最短时间。 如果故障条件被消除、VDRV 将保持被置为低电平、直到 抗尖峰脉冲时间结束。

    我希望这能解答您的所有问题。 如果您有更多信息、请联系我们。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier