This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60440-Q1:展频

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497231/lmr60440-q1-spread-spectrum

器件型号:LMR60440-Q1

工具与软件:

在我的电路中、默认选择 FPWM 模式(MODE 引脚直接连接到 RT)、在 SW 节点探测时、在未连接负载的情况下、我可以看到占空比仅在固定开关频率下变化。 我已经附上示波器图像。 我使用光标来检查给定图像的频率、无论图像大小是相同的、都只有占空比发生了变化。
 
但在数据表中提到、当在空载条件下选择 FPWM 模式时、展频处于活动状态并且应该可见。 我设置的频率为2.2MHz、因此我应该看到从2.2MHz 到2.552MHz 的展频(来自设定频率的16%-来自数据表-是正确吗?)

能否就上述问题告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行深入探讨并回复您。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson:

    您能否分享您的原理图?

    谢谢!
    Andrew