This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:MSL 2及以上德州仪器(TI)器件的货架期

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484820/tps22968-shelf-life-for-msl-2-and-above-texas-instruments-parts

部件号:TPS22968

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在文档"AN-2029操作和处理建议"中、MSL 1器件的货架期已描述为 自制造之日起三年(SSL)或 ESL 产品的六年(ESL 产品)、或自 TI 或 TI 授权分销商交付之日起一年(ESL 产品)

您能否告知此规则是否也适用于 MSL 2及以上的器件?

我希望能尽快收到您的回复。

谢谢

Tuan Hoang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuan、

    感谢您的联系。

    我正在尝试从各自的团队获取这些信息。 我将在明天之前更新 EOD。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    您是否有关于上述问题的任何更新?

    如果是、请与我分享

    我希望能尽快收到您的回复

    谢谢

    Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taun、

    很抱歉耽误你的时间。

    这里到底有什么问题?

    TPS22968是否具有 MSL2部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit Jit

    很抱歉让您感到困惑

    在 TI 文档中、 "AN-2029操作和处理建议"仅提及 SSL 的货架期为3年、ESL 产品的货架期为6年(仅限 MSL 1产品)  

    如果部分 TPS22968DPUR 有 MSL 2,我们可以在上面的文档中应用保质期规则:  自制造日期起、SSL 的保质期为3年、ESL 产品的保质期为6年  器件 TPS22968DPUR  

    简单地说、  TPS22968DPUR 的货架期是多少?

    感谢您的耐心和支持。

    Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tarun、

    我将检查并更新此内容。