This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:I/O 配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496767/bq41z90-configuration-of-i-os

器件型号:BQ41Z90

工具/软件:

您好:

我们将使用新的 bq41z90设计解决方案。

我们已经认识到、几个版本的数据表之间存在一些 PIN 功能的可能性。 在更近的将来还会有其他变化吗? 您网页上的数据表、TRM 和固件版本是否为最新版本或更新版本?

另一个问题是如何配置多功能引脚(例如 PIN20-PIN29和 PIN34-PIN44)?

谢谢、此致

Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    未来没有更新数据表、TRM 和 TEH 固件的任何计划、目前网站上也只有每个文档的版本。 关于引脚的配置、您需要在 BQStuido 中执行该操作、并阅读 TRM 以了解如何配置、但我已在下面提供了开启热敏电阻的步骤。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    非常感谢您的答复。

    温度测量工作正常。 但在哪里可以找到有关引脚22和23配置为 DCHG 输出和 DDSG 输出的更多信息。 是否有有关 DCHG 输出和 DDSG 输出功能的详细说明?

    感谢您的帮助和诚挚的问候

    Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    我已收到您的问题、将咨询团队、同时请查看技术参考手册。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie:

    有关 DDSG 和 DCHG 引脚的更多信息、请参阅数据表中的第7.3.5.5节。  BQ41Z90采用 IT-DZT 算法和 ECC 身份验证的高度集成3-16节电池电量监测计数据表(修订版 A)

    如果您有任何问题、请联系我们。

    此致、

    Diego