This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045mH/NOPB 峰值栅极电流

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496315/lm5045-lm5045mh-nopb-peak-gate-current

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:LM5116

工具/软件:

您好:

我正在努力使用 LM5116MH/NOPB 控制器优化降压转换器电路的 EMI 行为。 Vin 介于58V……80V 和 Vout=48V 之间的电压 Pout:0W...550W。 遗憾的是、我们为 1x 低侧和2x 高侧 MOSFET 使用的外部栅极电阻存在问题。  

根据 LM5116数据表(第9页和第10页)、我们可以 使用  大约3的驱动器拉电流。  在 Vcc=12V 时 LO 为3.2A、HO 为1.8A、HO 为2.9A、LO 为6.8A 的驱动器灌电流。  

需要以非常快的速度关断并以稍慢的速度导通、以避免在开关过程中出现高振铃振幅。  我们希望避免使用不同的外部栅极电阻器、例如数据表第21页显示的典型应用、但这并不意味着您始终会用 Q1和 Q2 (Si7850)的峰值栅极电流过驱 LM5116内部栅极驱动器?

也许有一种在不添加栅极电阻的情况下驱动外部开关 MOSFET 的说明、我不知道吗?

 

此致

 

Dirk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题实际上是在 LM5116上、而不是在 LM5045上。 请在您的主题标题上使用 LM5116重新创建此主题、以便将您的问题提交给合适的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我会把这个 地方再次放在正确的标题下...