This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:使用 hy 711和 esp32与 BQ25570评估 DMS

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499223/bq25570-evaluate-a-dms-using-a-hy-711-and-an-esp32-with-bq25570

器件型号:BQ25570

工具/软件:

您好团队:

我希望您做得好。 我们的一位客户 希望 使用 hy 711和 esp32来评估 DMS。 它们有一个带 ESP 32和 HX 711的电路,用于评估应变计。 此系统将由供电
能量收集。 为此、它们需要一个合适的能量收集系统、该系统通过振动产生电力并为系统供电。 他们遇到了 BQ25570、如果需要、请寻求支持
会是不错的选择? 他们是否需要压电式发生器来获取能量/冷启动、如果是、TI 可以建议使用压电式发生器 来支持客户应用?

https://www.mouser.de/new/texas-instruments/ti-bq25570-power-management/?srsltid=AfmBOoroI1gs4mrpCddCx7RtrAA5Bb8wE1TwFofl_al70waZUQMqHmbJ#

您能就此提供建议吗? 谢谢你。

此致、

Usman Niazi

Q11142C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    运行该转换器需要一个电源。 冷启动最低要求。 请根据应用选择输入源。

    此致、

    Mike Emanuel