This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:在 DESAT 引脚和接地端使用多大的消隐电容器值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1, UCC5881-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499413/ucc5880-q1-how-much-value-blanking-capacitor-is-used-across-the-desat-pin-and-ground

器件型号:UCC5880-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5881-Q1

工具/软件:

您好 TI  

我们计划使用 UCC5880-Q1或 UCC5881-Q1栅极驱动器 来实现 DESAT 功能、DESAT 引脚和 GND2之间使用的消隐电容值有多大。如果我们希望使用微芯片 SIC MOSFET  3300V、25 mΩ N 沟道 mSiC MOSFET MSC025SMBUS3NB4N、则将二极管和电阻器与 DESAT 引脚串联使用多大的值。

谢谢、此致

K.N.V.Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    感谢您的联系。 消隐电容器 CBLK 用于在开关转换期间减慢 DESAT 引脚节点的充电速度、以防止错误检测。 DESKAT 和 DCLMP 用于在开关转换期间保护 DESAT 引脚免受通过 DDESAT 结电容的大峰值电流的影响。 请注意、DCLMP 二极管保留在迁移电阻器的左侧、以防止功率器件处于3Q 导通模式时出现大的反向电流。 选择 DDESAT 二极管以实现快速反向恢复、从而减少由于 VDS 上的高 dv/dt 而产生的损耗。 有时、两个 DDESAT 二极管串联放置以帮助分散热能、并防止在潜在缺陷导致一个二极管发生故障时发生单点故障。 这些外部元件的值在很大程度上取决于功率 FET 参数、通常通过实验来确定、以实现稳健的抗噪性和快速的短路干预时间。 下面列出了每个元件的典型值范围。
    •CBLK:33pF 至330pF
    •来源:500Ω to 2kΩ
    •DCLMP:30V 至40V 快速响应肖特基二极管
    •DDESAT:3300V+安全裕度(过冲)快速反向恢复二极管

    此致、

    Pratik Adibatla。