This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730传递低于设定电压的电压。 如何实现?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474560/tps25730-tps25730-passing-on-the-lower-voltage-than-the-set-voltages-how

器件型号:TPS25730

工具/软件:

控制器配置为接受9V 至20V 之间的输入电压。 (ADC1和2配置为9V 和20V)
当我连接5V (来自 USBA)连接器时、在 PPHV 上看到5V 的电压、当输入电压(5V)低于下限电压(9V)时、这是意料之中的。
因此、没有功率协商、仍然有5V 电压通过 VBUS 传输到 PPHV。 您能帮助解释一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    感谢您联系我们!

    1-是使用 TPS25730 EVM 还是定制板进行测试?

    2- ADCIN3和4设置是什么?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    1.我们在定制设计上使用 TPS。  

    ADCIN3and4配置为3A (在3A 条件下运行、最大值和都在3A 条件下运行)  

    (一个侧面问题=>很好奇、如果例如工作电流设置为0.5A、最大电流设置为3A、而最大电流设置为3A、则有何差异)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    感谢您提供更多信息。 TI 今天上线。 我会仔细研究一下、并在星期三之前回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、测量示例还显示在协商的(20V)之前的短时间内在输出端启用5V 电压。 除了上述问题之外、您还能帮助解释这种行为吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    我将在一天结束时详细说明观察到的行为。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:  
    此上的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    对延迟深表歉意。 我需要一些额外的时间来研究这个,并将在本周回到你。

    插入 USB-A 转 USB-C 电缆时、您希望出现什么行为?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入 USB-A 电源(只有5V 且无 PD 协商)时、我预期为0V (因为接受的范围设置为9V 至20V 输入)
    另外、获得有关 高于工作电流和最大电流的其他问题的答案也是很好的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    当协商的电压低于所需的最小功率但不会自动禁用灌电流路径时、TPS25730会在 PD 请求消息中置位其"能力不匹配"位。 所需的最小功率是最小电压*工作电流(例如、在您的情况下、9*3 = 27A)。  

    最大电压和最大电流决定了最大允许功率。  

    我将在内部检查是否有办法在功能不匹配时禁用受电路径并返回给您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 请告知我们、是否可以在功能不匹配时禁用受电路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、  

    我正在与团队核实、并将在本周结束时回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是否有 办法在功能不匹配时自动禁用受电路径?

    此致、  

    Joost Timmers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joost、

    Aya 目前已离开、下周初将返回。 请预计响应会有一些延迟。

    我将与团队核实一下这里是否有一个选项、但目前似乎不太可能。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya/Chris:

    我希望您做得好! 您有时间查看我们的问题吗?

    提前感谢!

    此致、

    Joost Timmers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joost、  

    遗憾的是、TPS25730无法在能力不匹配时自动禁用灌电流路径。 我们期望在未来的器件中添加此特性。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。

    在我们的设计中、我们将考虑到这一点。

    提前感谢!

    此致、
    Joost Timmers