This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:并联 LDO 应用原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57EVM-081, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497312/tps7a57-parallel-ldo-application-schematic-review

器件型号:TPS7A57

工具/软件:

您好、  

根据前面的讨论、我连接了两个 并联的 TPS7A5701RTER、如下所示。 我将运算放大器用作可选电路。 电路的这一部分保持 DNP。

要求您查看并提供反馈。 我对此电路有一些具体问题。

> BIAS、PGOOD 和 CP_EN 引脚是否可以在两个 LDO 之间短接?

>镇流电阻器(R34和 R26 )的用途是什么? 如果它们用于检测电流、是否应在镇流电阻器之后连接检测引脚?  

谢谢

Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

    是- BIAS、PGOOD 和 CP_EN 引脚可以在两个 LDO 之间短接。

    镇流电阻器是一种用于防止系统中出现电流故障的电气元件。 对于并联 LDO 设计、它放置在单独的 LDO 输出之间、也放置在 LDO 输出和负载之间。 这限制了单个 LDO 可向负载提供的电流。  有关更多详细信息、请参阅以下配套资料:

    并行 LDO 配套资料:

    并联 LDO 计算器

    13.5A 低噪声、高精度 LDO 参考设计

    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用公式

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。 这对您很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    另一个与该稳压器相关的问题。

    我们需要两个 LDO 在负载处全部提供6A 电源。  

    由于该阶跃负载、我们是否会看到输出电压瞬态? 您能提出在设计中如何做到这一点吗?

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

    FYI -您需要在 LDO 和镇流电阻器之间连接一个本地输出电容器。 您可以在 U1和 R34之间复制 C239、也可以将 C239复制到 U3和 R26之间。

    负载阶跃的斜坡速率是多少?  正在阶跃多大的负载(是0A - 6A 还是其他类型)?  如果负载阶跃足够慢、那么您不会看到像负载调节那样大的瞬态。  为了更大限度地减少负载调节和负载瞬态、请将 LDO 放置在尽可能靠近镇流电阻器的位置(与 TPS7A57EVM-081参考设计类似)、并将此并联 LDO 电路尽可能靠近负载放置。  确保您的检测线路通过开尔文连接到最靠近其所连接 LDO 的 OUT 引脚的镇流电阻器焊盘。

    仅供参考-我意识到未安装运算放大器电路、但如果您要使用该电路、则在-IN 到 OUT (引脚1至引脚4)之间至少需要一个电容器。  该值可能很小、大约为1nF 至10nF、因此您的外壳尺寸也可以很小(可能是0402或0201)。  我们没有与 TPS7A57一起使用的该运算放大器电路的任何硬件、因此无法就该性能或要使用的值提供任何明确的指导、但这基于我在这种并联 LDO 设计方法中的经验。

    谢谢、

    Stephen