This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:BQ25622E VSYS 下降问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498484/bq25622e-bq25622e-vsys-drop-issue

器件型号:BQ25622E

工具/软件:

客户使用 BQ25622E 设计了电池充电器电路、 当 I2C 在标准模式(100kHz)下运行时、似乎没有问题、但当 I2C 在快速模式(400kHz)下运行时、器件无法正常工作、他们检查 BQ25622E 的 VSYS 输出是否降至约1V、持续约150us。 (请参阅下面的波形)。 它们将 tbuf 增加到100us 或更多、如下面的波形所示、但症状会继续发生。 您能否帮助提供可能导致此 问题的任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    为了防止出现所述的 VSYS 下降行为、BQ25622E 器件对 I2C 通信具有时序要求。 数据表第8.5.1节介绍了该要求。 使用标准模式(100kHz) I2C 时无需额外要求、因此客户没有发现问题。  

    以400kHz I2C 运行时、至少需要68us Tbuf。 虽然提供的波形确实显示两个通信数据包之间有足够的 tbuf 延迟、但我想指出的是、I2C 读取事务包括通信中的第二个启动命令。 执行读取时、I2C 读取的第1个 START 命令和第2个 START 命令之间需要有足够的延迟。 提供的波形在读取过程中似乎没有此类延迟。

    如果客户认为他们正在正确实现此必要的延迟并且仍然发现问题、您可以让他们共享一个显示同一捕获中的 SCL、SDA 和 VSYS 的波形。  

    此致、

    Garrett