This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的通讯问题 μ A

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500338/bq40z50-bq40z50

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

我在实际工程应用中遇到的问题是、我们在离开工厂之前检查并测试了电池组、发现充电、放电和通信都正常。 但在离开工厂六个月后、客户报告说、有电池包(200-300件中约有10件)可以正常充电和放电、但无法通信、即使与 EV2400
然而、使用示波器观察到这些故障电池包的 SCL 和 SDA 电平较低。 当 EV2400打开时、SCL 保持在1、并使用示波器观察到 SDA 为低电平。 断开保护板的 B 连接后、B 重新连接、电池包的充电、放电和通信再次正常。
请您帮助分析可能的原因。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongli、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将器件与电芯断开很可能会重新启动器件的 SMBus 引擎、从而允许再次进行通信。 由于无法记录、因此很难确定导致这种情况的根本原因、但这可能是 ESD 事件造成的。 是否可以提供有关应用程序的更多信息?

    此致、

    Anthony