This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AASQRJRRQ1的输入电压不符合建议的工作电压范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM275-EVM, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497161/lm61460-q1-input-voltage-for-lm61460aasqrjrrq1-does-not-meet-recommended-operating-range

器件型号:LM61460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AUDIO-AM275-EVM

工具/软件:

您好、专家、

在 AUDIO-AM275-EVM (AUDIO-AM275-EVM 评估板| TI.com)中、 LM61460AASQRJRRQ1的输入电压为5V、因为该输入来自 USB Type-C

此外、 LM61460AASQRJRRQ1输出电压设置为5V。

当我们看到 LM61460AASQRJRRQ1的建议运行条件时、输出电压应小于0.95*输入电压、此 EVM 不符合该条件。

这种违反建议运行条件的行为是否存在任何问题? 这种违规会产生什么副作用?

我已经咨询过开发该主板的处理器团队、他们完全不用担心。 我想从 WVB 产品线方面获得意见。 ((+) AUDIO-AM275-EVM:LM61460AASQRJRRQ1的输入电压不满足建议的工作范围-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    就器件的运行而言、我认为此处不应该存在问题:Vin = Vout -器件将进入低压降模式:请参阅数据表中的第9.4.3.5节压降。  

    LM61460-Q1的电压输出应~4.6V (假设压降为0.4V)。 PMIC (Burton)支持低至3V 的输入电压、因此您可能没有发现任何问题。  

    希望这有所帮助。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    感谢您的答复。 我要确认的一点是、在压降条件下的 PGOOD 行为。 在压降模式下、Vout 低于设定值(5V)。 在压降模式下、PGOOD 是否生效(拉至低电平)?

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    如果超过 PGOOD UV 阈值、我们预计它会下降。

    USB-C 输出电压为4.75V 至5.5V、因此如果来自 USB C 的输入位于此范围的较高端、可能不会观察到这种行为。  

    最好的方法是实际探测电路板上的电压。

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    [引述 userid="425142" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497161/lm61460-q1-input-voltage-for-lm61460aasqrjrrq1-does-not-meet-recommended-operating-range/5751829 #5751829"]

    如果超过 PGOOD UV 阈值、我们预计它会下降。

    [/报价]

    哦、真的...、如果 USB 输出 C 恰好为5V、似乎可以触发 PGOOD ...

    我将与 EVM 设计器一起深入探讨更多细节。

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Kento -如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    谢谢、

    此致、
    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    是否可以检查 LM61460AASQRJRRQ1 PGOOD 是否确实在压降中触发?

    查看 AUDIO-AM275-EVM 后、如果在压降过程中确实触发了 PGOOD、则似乎很可能会触发 PGOOD。 Fsw 为400kHz、Vset 恰好为5V。 在压降中、根据图10-23、5V 输入的典型值为4.7V。 PGOOD 触发阈值也为5V*0.94V = 4.7V (典型值)。

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    让我们离线讨论-我将与您联系。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BU 工作台、我确认当输出电压为 udner 阈值时、将在压降模式下触发 PGOOD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:  

    这是我们之间讨论的对吗?  

    这里是否有后续问题?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    [报价 userid="425142" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497161/lm61460-q1-input-voltage-for-lm61460aasqrjrrq1-does-not-meet-recommended-operating-range/5764590 #5764590"]

    这是我们之间讨论的对吗?  

    [/报价]

    是的

    [报价 userid="425142" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497161/lm61460-q1-input-voltage-for-lm61460aasqrjrrq1-does-not-meet-recommended-operating-range/5764590 #5764590"]

    这里是否有后续问题?  

    [/报价]

    只是用注释写的。 我们可以关闭该主题。

    谢谢、

    Kento