This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:有关 LMR51625生成负电压的问题。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495425/lmr51625-question-about-negative-voltage-generation-by-lmr51625

器件型号:LMR51625

工具/软件:

大家好:

我的一个客户  考虑使用 LMR51625来生成负电压。

他们的条件如下。
VIN= 10.8V~26.4V、VOUT =-20.5V +/-3%、Iout= 500mA (Max)

他们认为他们可以使用以下文档中介绍的类似电路。
  

SLVA317B
利用降压稳压器创建逆变电源
https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题1:
LMR51625是否可以使用 slva317b 文档中的类似电路来生成负电压?

问题2:
如果 Q1答案为"否"、您能给我推荐的器件吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    LMR51625可用于生成负电压。 实际上、任何降压稳压器都可以在 IBB 配置中连接、以获得负电压。

    希望这能回答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    非常感谢您的答复。

    这对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。