This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:董事会审查

Guru**** 2502825 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40934

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497616/tps25762-q1-board-review

器件型号:TPS25762-Q1
主题:PMP40934中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

在将电路板投入生产之前、我希望对设计进行审查。
我已经在这里附加了光绘文件以及原理图。 如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。

e2e.ti.com/.../3073.gerbers.zip
e2e.ti.com/.../6607.schematic.pdf


提前感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们正在努力审查所提供的资料、并将在25年11月4日之前作出答复。

    此致、Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pontus

    原理图:

    我已经查看了原理图、唯一要注意的是、SW2节点上只有一个 RC 缓冲器(C14/R11)、SW1节点上没有缓冲器的空间。  这几乎从不是必需的、但如果在设计周期的稍后阶段通过 EMC 测试时遇到问题、会有所帮助。  这是建议、而不是要求。

    布局:

    对于 TPS25762CQ1、C24和 C23应放置在对侧。  我无法确定它们是基于光绘器件放置在哪里的、但我怀疑从光绘器件来看、情况并非如此、我不认为这已经完成、但我无法确定、因为许多器件没有丝印、我无法跟踪连接。

    此致、

    Chuck

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的答复。
     PMP40934参考设计  在 SW1上将缓冲器网络作为 NDP、因此我完全不需要添加它。
    回想起来、也许我应该这样做。

    C23离 IC 有点远、我现在可以看到。


    C24放置在背面 PCB 上的 TPS25762CQ1正下方:


    还有其他问题吗?
    您是否希望 Autodesk Eagle 项目文件能够更好地了解它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的是在 IC 两侧都有一个100nF 电容器。  可以位于电路板的底部、但每侧需要一个。

    此致、

    Chuck