This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:集成电路 LM74810-Q1的异常行为

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500028/lm74810evm-abnormal-behavior-of-the-integrated-circuit-lm74810-q1

器件型号:LM74810EVM

工具/软件:

对不起,我以为没有人会回复(最终被遗忘)

它不会启动(或者、我制作了几个 PCB、其中一些可以运行、而另一些则不能启动-相同的 PCB、相同的组件、但行为不同)。
总之、是的、主要问题是 MOSFET 栅极。


e2e.ti.com/.../POWERFILT-COMPLETO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viorel:

    可以将 R1降低到5k 并再次测试吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我已经尝试过、但效果不好。
    我也尝试完全删除它,但仍然没有成功。

    根据数据表、它应该可以工作(即使没有电阻器、高达65V)、但实际上不能工作。
    在某些情况下、我注意到 IC 的 Vout 仅提供了2伏电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viorel:

    请共享所探测到的以下信号的波形。

    VIN、VS、VCAP、HGATE。

    此致、

    Shiven Dhir