This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:TPS61046

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500634/tps61046-tps61046

Thread 中讨论的其他器件:TPS61046TLV61046、TPS61070

工具/软件:

尊敬的先生、我在 TPS61046设计中使用的器件。 利用 TLV61046、将4700uF 电容器充电至16V 至18V。 我用作 FB 引脚上的调节电阻器1.6m 和130K。 我想减小浪涌电流。

TLV61046已具有7ms 的软启动时间。 我想延长这段时间。
我在 SLV307b 中添加一个电容、一个电阻器和一个二极管。 ​​​​指示的值以 TPS61070为基准。 当​​​​R3 = 10k 且 C6 = 150nF 时、得到的值为9.5ms;而当 R3 = 162k 且 C6 = 15nF 时、得到的值为11.5ms。 您能否建议一些值​​​​来达到20-30ms?
此外、使用4.7uH 或2.2uH 电感器而不是10uH 电感器是否更好?
非常感谢

Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianni:

    如果要增加软启动时间、可以同时使用更高的电阻和更高的电容。 您可以尝试进行测试以获得适当的时间。  

    对于电感器选择、如果需要较低的浪涌电流、10uH 优于4.7uH 或2.2uH。

    此致、

    施鹏