This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500672/tps61023-tps61023

器件型号:TPS61023

工具/软件:

您好、

我们正在为使用 AAA 电池作为电源的项目寻找直流/直流转换器(降压/升压 IC)、并计划使用 TPS61023。

TPS61023开始设计 Vout - 3.3V、输入电压范围在1.8V 至5.5V 之间、是否支持这种工作?

谢谢、

Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    当 Vin > Vout 时、 TPS61023将进入直通模式。 这意味着、当 Vin > 3.3V 时、Vout = Vin > 3.3V。  它是否适合您的应用? 如果是、 则 TPS61023是一个不错的选择。

    如果即使 Vin > 3.3V、Vout 也应调节为3.3V、则需要降压/升压转换器。  

    此致

    Lei