This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:Linux 代码兼容内核6.1.55

Guru**** 2482835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475489/bq25180-linux-code-compatible-kernel-6-1-55

器件型号:BQ25180

工具/软件:

您好的团队、

我们是否有 适用于 BQ25180的基于内核6.1.55的 Linux 代码?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的更新。

    请尝试以下操作:

    cat /sys/class/power_supply/bq2518x-mains/status

    这是否实时显示正确的充电状态?

    此致、
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    感谢您的支持。

    命令"cat /sys/class/power_supply/bq2518x-mains/status "cat /sys/devices/platform soc@0/44000000.bus/44340000.i2c/i2c-0/0-006a/power_Supply/bq2518x-main/uevent"的执行结果与 power_SUPPLY_status 相同。

    我发现拔下并插上电池后可以看到"POWER_SUPPLY_STATUS=Charging"。  大约一分钟后、"POWER_SUPPLY_STATUS=Unknown"且 Reg01从0x39更改为 0x01。   另一分钟后、"POWER_SUPPLY_STATUS=not charging" 、且 Reg01 从0x01更 改为 0x61。 然后、 Reg01在0x61、0x51和0x41中变化、但"POWER_SUPPLY_STATUS=未充电"不再发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否澄清您尝试解决的问题? 根据我可以看出、命令与数据更新和返回不可预测的数据之间存在意外延迟?

    亚历克将出来,直到下周,这可能是更容易为他协助你,因为线的长度。

    此致、

    Wyatt Keller