This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:内部软启动规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501438/tps92201-internal-soft-start-specifications

器件型号:TPS92201

工具/软件:

数据表提到了软启动、但实际上并未指定时间/持续时间。 也缺少 Ten_on 和 Ten_off 特性。  实际规格是什么?

应用性能曲线部分显示了 Vin 控制启动和 EN 控制启动。 基于这些、Ten_on 约为150us、软启动时间小于1ms。

7.3.3软启动

启用器件后、内部软启动电路会使输出电压斜升、使该电压在启动期间达到标称输出电压。 输出电流平稳上升、避免出现过大的浪涌电流。 在电池供电系统中、软启动可防止具有高内部阻抗的主电源上出现额外压降。 内部软启动周期通常为 xxms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是对的、EN 导通延迟时间约为150us、软启动时间约为500us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的快速重播。 t_SOFT_START、t_EN_ON 和 t_EN_OFF 的最小/典型/最大规格是否可用?

    我们还想知道反馈电压随 PWM 占空比变化的变化速度有多快。 例如、当占空比从100%变为1%时、从100mV 变为1mV 需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这些参数不是量产规格、它在整个温度范围内通常具有+/-50%的变化。

    PWM 调光信号将转换为与占空比成正比的平均直流信号、如果 PWM 频率太像100Hz、则输出电流将在不使用软启动的情况下跟随 PWM 信号的开/关周期、因为 EN 始终开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。

    哇、50%的变化相当大! 感谢您提供的信息。 我仍然不清楚该器件将如何工作。 数据表肯定会更有用...

    PWM 频率可以是100Hz 吗? 数据表指出20kHz 至200kHz 是有效范围。

    您说的是、如果 PWM 频率低于20kHz、PWM 引脚不会随占空比改变反馈电压、而是在 PWM 低电平/高电平之后以0%/100%的频率运行转换器?

    仅为了澄清:

    1.如果 转换器上电、ENABLE 为逻辑高电平、并且以0%占空比输入运行(PWM 引脚为逻辑低电平)、则输出不会进行开关、对吗?

     2.如果转换器上电、ENABLE 为逻辑高电平;20kHz PWM 频率以1%的增量从0%斜升至100%、基准电压将随占空比立即变化、对吗?

    3、如果  PWM 频率小于20kHz、转换器不会随占空比改变反馈电压、但会使用 PWM 信号将 LED 驱动为100%亮起或0%熄灭、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如我所解释的、PWM 输入引脚上有一个低通滤波器、用于滤除平均直流信号(与占空比成正比)以控制 LED 电流。  低通滤波器的转角频率可能为2KHz、因此如果 PWM 频率超过20kHz、则平均直流信号具有小得多的纹波、如果 PWM 频率仅为几 KHz、则具有更大的纹波、这会导致 LED 电流也具有大纹波。  对于100Hz PWM 信号、LPF 之后的信号与 PWM 输入几乎相同、这意味着 PWM 高电平时 LED 电流为100%、PWM 低电平时为0%、这将成为 PWM 开/关控制。