This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:了解用于电子保险丝板开发的替代方案

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501372/tps2596-inquiry-about-alternatives-for-efuse-board-development

器件型号:TPS2596

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在开发用于汽车应用中保险丝分配的电子保险丝板。 该项目的具体要求如下:

  • 手动可焊性
  • 输出电流(I_OUT)至少为20A
  • 输入电压(V_IN)为12V

在查看产品目录时、我注意到唯一可用的选项是 QFN 封装、它不适合手动焊接。

您能否告知是否有任何符合这些要求的替代包装? 非常感谢您在确定合适的选项方面提供的帮助。

感谢你的帮助。

此致、
Ömer Bektas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ömer、

    通常、电子保险丝不用于汽车保险丝分配应用。 我们没有很多汽车(Q1)级电子保险丝。 我也找不到负载开关或集成式理想二极管产品系列中的良好匹配。

    您是否为此应用打开外部 FET +热插拔控制器?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    我们认为高侧开关将是更好的解决方案。 请允许我和我的同事一起在这方面提供帮助。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的迅速响应、并推荐使用高侧开关作为潜在解决方案。

    但是、由于电子保险丝的诊断功能和过压钳位、可编程 ILIM 以及电流和温度等特性、我更喜欢使用电子保险丝。 这些功能对于我们项目的要求至关重要。

    感谢您的帮助、期待您就合适的电子保险丝选项提出进一步建议。

    此致、

    Ömer μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ömer、

    20A 是标称负载电流还是考虑浪涌电流?

    此致、

    Rishika Patel