This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:宽输入电压可行性-太阳能应用

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503132/ucc28070a-wide-input-voltage-feasibility---solar-application

器件型号:UCC28070A

工具/软件:

尊敬的团队:

考虑到 UCC28070A、我尝试了使用 Webench 为以下规格进行设计、下面提供了链接。

(webench.ti.com/.../SDP.cgi

输入电压- 53Vac (75Vdc)至70Vac (100Vdc)

输入电流- 11A

输出电压- 350V 直流

输出电流- 2.3A

输出功率- 800W

提升效率- 95%

但输入电压无法低于64Vac (90Vdc)。 因此、我想知道 UCC28070A 是否可以在上述输入电压范围内工作。

如果控制器可以工作、我是否使用 SLUC114纸张并继续。

此致、

Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    上面共享的链接存在一些问题、请使用下面的链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的链路不起作用、但该器件可以在您的交流输入范围内工作。

    您可以使用该计算器设计您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的答复。 以下是我对此设计的一些疑问。

    1. 计算表说明说它不适用于直流输入? 请提出建议。
    2. 线性乘法器和量化电压前馈块至少需要交流输入/过零持续50uS 才能决定 Qvff 电平? 在我的示例中、输入将是直流电压、这会是个问题吗?

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅支持交流输入、因为需要过零。  

    如果您有直流输入、我不明白为什么需要 PFC 升压控制器。 您可以只使用常规升压控制器。