This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660EVM-064模块 HV 引脚和 VCC AUX 禁用

Guru**** 2516350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499901/ucc25660-ucc25660evm-064-module-hv-pin-and-vcc-aux-disable

器件型号:UCC25660

工具/软件:

我有 UCC25660EVM-064模块。 该模块集成了 UCC256601。 但我不想使用 HV 引脚和 Vcc 辅助电压。 在数据表中、它规定将其替换为 UCC256603集成、如下图所示。 UCC256603未出售。 如何在 UCC256601集成到 UCC25660EVM-064模块中禁用 HV 引脚? 如何在 UCC25660EVM-064模块中使用外部 VCC 提供该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    在上面的列表中、如果您将 HV 引脚连接到 GND、该引脚的工作原理与 UCC256603类似。 您仍需要移除 R5和 R28。

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    我移除了 R5和 R28。 并将 UCC256601的 HV 引脚连接到 PGND、 UCC256601提供了12V 和5V 电压。 但我没有低侧和高侧 MOSFET 栅极信号。 没有输出电压。  我可以检查哪些器件?
    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    BLK 引脚上测量的电压是多少? 向 Vcc 施加的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将测量 BLK 引脚。 VCC 和 TP8 (GND) 12.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    您需要的电压介于.1和1V 之间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    I 测得的电压为1.32V、采用35.7k BLK 下拉电阻。 顺便说一句,我没有改变任何东西。 您可以看到如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    这高于 VBLKStop 阈值、这可能是控制器不进行切换的原因。 您需要调整 BLK 分压器、以便在正常输入电压下将其保持在1V 以下。  

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对演示板没有更改。 而 Δ ı 是根据 ucc2566x 计算工具计算得出的。 这样、 我是否仍应更改它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在首次启动时从低电压启动 Vin DC? 例如250V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    您可以尝试将 VCC 提升至13.5V 以上吗?