This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:请查看原理图

Guru**** 2502695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503227/lmr38025-q1-please-review-the-schematic

器件型号:LMR38025-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LMR38025-Q1绘制了第一个原理图。 您能查看下面的原理图吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您的应用中的负载电流是多少?

    输入电压是固定在48V 还是存在一系列运行条件?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    输入滤波器将需要阻尼、否则会不稳定。 我建议添加一个与输入电容器并联的高 ESR 电解电容器(在电感器右侧)。  

    此外、建议的最小输入电容为4.7uF 陶瓷电容器。 我建议将2.2 μ F 电容器中的一个或两个更改为4.7 μ F。

    此致、

    Niranjan