This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:BQ24640

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503978/bq24640-bq24640

器件型号:bq24640

工具/软件:

您好、

1.输入电压=24V,输出电压=12V, Icharge =3A ,我们已经使用超级电容器5x25F/2.7V 每一个串联

观察结果:我们得到的输出电压为5.82V、反馈电压为1V、根据计算结果(公式1)、我们将下反馈电阻值设置为10K、将上反馈电阻值设置为47k

我们没有获得12V 的输出电压、因此请建议使用此 problem.please 的解决方案、并找到下面随附的原理图   

此致、

Sreehari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    很抱歉耽误时间、TI 周五因为度假而不在办公室。

    设备是否停止充电?

    您能否确认未发生任何这些问题?:

    此致、

    基督教。