This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:FET 控制问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503915/bq76905-fet-control-issues

器件型号:BQ76905

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在 尝试使用 BQ76905芯片制造 BMS 系统、并有以下问题:

我们可以自主控制 FET 的工作、但当 尝试发送命令来手动导通/关断 FET 时、器件会立即进入关断模式、没有延迟。

更多背景信息、我们使用 STM32作为主机处理器并由3.3V REGOUT 供电。  我们已经设置 HOST_FETON/OFF 位、会关闭 LFOWD 位、以在出现 LFO 故障时阻止其进入关断状态。  我们还已将 STACK/CELL_SHUTDOWN 电压设置为0并将 TEMP_SHUTDOWN 设置为高电平。

如果我同时使用手动和自主 FET、可能会出现问题吗? 如有任何帮助、我们将不胜感激。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    Unknown 说:
    尝试发送命令以手动打开/关闭 FET。器件会立即进入 SHUTDOWN 模式、无延迟

    REGOUT 引脚是否 测量为0V? 是否触发了任何其他故障? 器件以前处于什么模式? (NORMAL、DEEPSLEEP、SLEEP?)

    此外、为了确保、有两种不同的温度保护可能导致器件进入 SHUTDOWN 模式。 打开了

    1)  Power:Shutdown:Shutdown Temperature

    2)  Settings:Configuration:Power Config[OTSD}  

    虽然听起来好像不太可能、但将 OTSD 位设置为0是正确的?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    你好。 以下是来自 CX 的结果:

    在发送命令之前、器件处于正常模式、未触发其他故障、且 Regout 读数为0V。 有趣的是、当 STM 进入关断状态后从 STLink 供电时、我们能够再次读取测量值、并且没有显示任何故障。  

    我们认为发送 FETCONTROLL 命令会导致过流。 当我们从外部为 STM 供电时、一切都运行良好、并且我们能够手动控制 FET。 我们也将制作一个降压转换器、用20V 电池为 STM 供电。

    感谢你的帮助。

    73、
    阿奇·A·