This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689:TPS53689的 NVM 配置

Guru**** 2550860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505330/tps53689-nvm-configuration-for-tps53689

器件型号:TPS53689

工具/软件:

您好:

我尝试在 TPS53689的 NVM 配置中将相位数从8更改为6、但我无法成功完成、如下所述。
您能否就进行此更改的正确程序提供指导?

  1. 启动 Fusion Digital Power Designer。
  2. 从电源轨树中、为目标器件选择"Click Configure device"。
  3. 在"Rail Configuration"中、将"Phase Configuration"中的通道数从8更改为6。
  4. 执行"写入硬件"。
  5. 执行"Store Config to NVM"。 该器件需要上电复位、我按照说明执行该操作。
  6. 根据提示点击 OK 后、相位设置会恢复为8。

注意:为了在配置期间停止开关、我将启用信号更改为固定的禁用状态。

当前被测试的电路板物理上配备了8个相位。
在这种情况下、是否有任何限制或限制会阻止将其改为6个阶段?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在系统配置中检查覆盖引脚配置设置。 它必须如下图所示、以便使用 NVM 更改相位配置

    此致、

    Shamveel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。

    完全按照您的建议进行更改、效果非常好。