This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:AGND 与 PGND 网格、它们是否必须从外部连接?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505243/lmg2100evm-078-agnd-vs-pgnd-riddle-do-they-have-to-be-externally-connected

器件型号:LMG2100EVM-078
主题:LMG2100R044中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

根据 LMG2100R044数据表、AGND 和 PGND 引脚是内部连接的。 我也可以通过拆焊连接这些接地端的 EVM (R10)中的外部跳线来确认。  

我的问题是:

1.如果引脚是在内部连接的,那么需要 从外部连接它们? 我在论坛中的某个地方读到、当器件未安装在电路板上时、它用于调试目的。 这是唯一的原因吗?

2.为什么 EVM 中的 R10电阻布置在远离器件的地方? 这不是接地环路的可能原因吗?  

提前感谢您的帮助、

Erfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    PGND 和 AGND 引脚在内部连接、但务必使电源 平面和信号平面彼此分开、以避免电源开关噪声干扰信号路径。

    因此、您在布局中看到的 PGND 平面仅在功率元件下方使用、用于创建磁通抵消电源返回路径。

    但 AGND 平面保持分离、用于屏蔽所有信号相关路径。  

    无需从外部连接它们、R10可用作 DNP。 在没有设备的情况下、它可用于连接两个平面。

    谢谢、

    Subhransu