This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:[BQ24104、TPS25730、TPS25850-Q1]适用于 Samsung Tab Active3的扩展坞

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25850-Q1, BQ24104, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501017/bq24104-bq24104-tps25730-tps25850-q1-extension-dock-for-samsung-tab-active3

器件型号:BQ24104
主题中讨论的其他器件:TPS25850-Q1TPS25751

工具/软件:

尊敬的先生:

       我想为 Samsung Tab Active3设计对接设备。 主要功能包括:

1. Samsung Active 3将采用15W (5V/3A ) 通过 Type-C 连接器充电。

2.底座本身将有2S2P 18650电池,所以我们需要一个 8.4V 2A 的平衡充电器。

3.此坞站的直流输入将是60W、Type-C PD。

4.这些芯片没有 MCU。

根据上述特性、我选择 BQ24104、TPS25730S、TPS25850-Q1作为我的解决方案。

图表如下所示。

请帮助我查看我的器件选型是否合适。 如有任何疑虑、请随时向我提出建议。

谢谢!!

Samuel Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    BQ24104是一款较旧的仅降压充电器。  因此、TPS25730S 必须将 PD 端口电压从默认的5V 增加到>8.4V (9V?) 才能使充电器正常工作。  充电器侧不存在此问题;但是、目前没有用于与 BQ24104连接的 PD 控制器固件。

    我将把它发送给 PD 团队以征求他们的意见。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

     TPS25850-Q1可用于此目的。  我将把这交给正确的团队来支持 TPS25730S。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff 和 Chuck:

                     感谢您的及时回复。 我将 首先启动 BQ24104和 TPS25850-Q1上的原理图。 当我们的内部审核完成后(可能需要一些时间)、我也会上传这些审核以供审核。  

    非常感谢!

    Samuel Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    TPS25730S 是一款单端口 PD 控制器、在您的方框图中、我注意到您有两条电源路径流向电池充电器(45W)和另一个 PD 控制器(15W)。  

    如何计划将电源路径转移到两个单独的电源路径中? TPS25730S 只有一个外部电源路径(PP_EXT)、当建立有效连接时、PD 将自动启用该路径。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

                 感谢您发送编修。

    我的想法是为移动设备设计一个扩展坞、上面有键盘、鼠标和其他外围设备。 它可能需要一些电源,有这么多的功能,所以我不打算消耗的电池的移动设备. 相反、我将电池放置在扩展坞中。 在应用 PD PSU 时、我想与移动设备共享15W 功率、帮助充电。 在未应用 PD PSU 的情况下、扩展坞将使用其自己的电池工作。 对于移动设备总是有内置电池,我不打算共享扩展坞的电池电源到移动设备也. 因此、如果没有外部电源、两个设备都将使用自己的电池供电。 因此方框图是这样的。

    因为我以前没有任何关于扩展坞的经验,我不知道我的想法是不是天真的。 如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致

    Samuel Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要 PD 控制器来启用电池充电(对 BQ 器件进行编程)。 此外、对于电池充电、您需要至少15V 至45W 的功率、而对于移动设备、则需要5V 的电压。 我想您需要弄清楚用例以及每个 PD 在该用例中应该做什么。  

    无论哪种情况、如果您需要控制充电器、25730S 都可能不是正确的设备。 您将需要 TPS25751。