This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:最大输出电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505310/bq24072t-max-output-current

器件型号:BQ24072T
主题中讨论 的其他器件:AM4378

工具/软件:

您好、专家

希望这能找到您。

我们需要确认最大输出电流

BQ24072T 将在配备 TI AM4378的电路板中使用。

当系统在充电期间运行时、可以输出的电流上限是多少?

该充电 IC 的数据表指出、输入电流@IN 引脚为1.5A (max)、输出电流@OUT 引脚为4.5A (max)。
如果系统在充电时运行、则认为充电 IC 的输入电流+电池输出电流<= 4.5A 是正确的

另外、当电池电量耗尽时、输出电流限制为1.5A

谢谢你

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

     有关建议的运行条件、请参阅 BQ2407xT 数据表的第8.3节。

    • OUT 引脚最多可支持4.5A 电流。 这包括来自输入电源和电池放电时的电流。
    • 充电器根据 ILIM 设置将输入电流限制为最大1.5A。 电池充电和系统负载供电共用1.5A 电流。
    Unknown 说:
    当系统在充电期间运行时可以输出的电流的上限是多少?

    这取决于 ILIM 设置为的值、但输入路径只能支持高达1.5A 的电流。 如果系统负载较高、电池可以补充来弥补差异。 流入 OUT 的总电流可高达4.5A。

    另外、当电池电量耗尽时、输出电流限制为1.5A

    充电器仅从输入端拉取1.5A 电流、因此在电池完全放电时即可使用。 如果负载需求更高、在这种情况下可能不支持它。

    此致、

    Alec