This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504充电电流控制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506141/bq25504-bq25504-charging-current-control

器件型号:BQ25504

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我目前正在使用 BQ25504作为 WiFi 能量收集充电器 IC、为锂离子电池充电。 该电路分为两个主要部分、我进行了以下验证:

 1.整流器 (C311、C310、C315、D63、D62、 C314)

  a.使用5dBm 在 C310引脚2处输入 WiFi 信号、因此整流器能够使用与 C314并联的10k Ω 负载电阻器输出2.7V 直流电压。

  b.  C310引脚2上的输入 WiFi 信号(22dBm)、因此整流器能够通过47 Ω 负载电阻器(与 C314并联)输出直流0.68V (BQ25504冷启动电压为0.6V)。

2.充电器  

  我使用外部电源为 BQ25504提供输入电压、然后使用4.2V 锂离子电池观察输入电流和输出充电电流。

但是、当我将这两个子电路连接在一起并输入5dBm WiFi 信号时、直肠输出直流电压将仅降至0.45V。 看起来电池充电电流(可能是1xmA)高于整流器容量。  我的问题是、是否有任何通过调整外部电阻来降低充电电流的机制?

非常感谢您为解决这些问题提供的协助。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请参阅第8.3.1节最大功率点跟踪、输出将尝试在 MPPT 点停止时、将输入(VIN_DC)拖动到尽可能低的水平。 如果输入源的开路电压太小、则输入的71%(VOC_SAMP 的分压器)可能会在加载电路时将输入驱动得太低。

    无法通过电阻器调整充电电流。 请连接一个能够为输入供电而不会在负载下使输入崩溃的输入源。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

     如果我将百分比从71%降低到40%或更低、会增加输入电压吗?  

    此致、  

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您需要将通过分频器的输入调节到您希望输入传递的不低于的位置、理想情况下更高。 如果输入仍然低于该值、则您的输入无法处理所需的负载。

    此致、

    Mike Emanuel