This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:引脚19和引脚24连接到 VOUT 和 VIN、而不是 GND

Guru**** 2510605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26630-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506320/tps2663-pin19-and-pin24-tie-to-vout-and-vin-not-gnd

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好的团队、

为什么引脚19和引脚24的 NC 引脚分别连接到 TPS26630-33EVM 中的 OUT 和 IN?  

我的理解是建议将 NC 引脚连接到 GND 以实现散热、因此我假设也建议将引脚19和引脚24连接到 GND。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    由于引脚19和引脚24靠近 VIN 和 VOUT 引脚。 为了获得更大的 VIN 和 VOUT 焊盘、这些 NC 引脚连接到 VIN 和 VOUT

    VIN 和 VOUT 焊盘越大、布线周围的散热效果越好。

    谢谢

    Amrit