This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730DREFR 的双层板

Guru**** 2510505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505944/tps25730-twe-layer-board-for-tps25730drefr

器件型号:TPS25730

工具/软件:

您好、

我们的客户正在考虑是否可以设计两层板、但根据数据表、建议使用元件两侧的四层板。
例如、如果所有元件都放置在安装区域较大的一侧、并且将背面制成 GND 平面、是否可以设计双层电路板?

如果您对此有任何了解、请告诉我。
(该器件是 TPS25730"D"。)

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    从功能上来说、这可能是可行的、我们主要建议使用4层来拥有专用的 GND 和电源平面、并且为了简化布线。

    遗憾的是、我们尚未验证 TPS25730的双层板、因此我不能100%建议他们这样做。

    如果他们能够设计具有适当连接、散热和器件放置的电路板、他们可以继续尝试、但这必须自行承担风险。

    谢谢。此致、

    Chris