This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:通过 PMBus 进行 tps16890开/关控制

Guru**** 2514495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508147/tps1689-tps16890-on-off-control-through-pmbus

器件型号:TPS1689

工具/软件:

您好:

我的应用计划使用 Tps16890作为开关、当向 VIN 施加电源时、开关保持关断状态、 但 TPS16890应处于启用状态、遥测功能将能够响应主机命令。

Tps16890开/关可由 PMBus 控制。

我该怎么做?

该评估板示例显示了仅用于控制开/关的 EN 引脚。 禁用后、遥测将不会响应主机。

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    EN 可用于打开和关闭 FET。

    只要 VDD 引脚具有足够的电压、您就能够执行遥测。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    是否可以通过 PMBus 命令覆盖 EN? 还是想通过仅 PMBus 控制开/关?

    我计划减少 IO 引脚、让 PMBus 单独控制多个 TPS16890的所有器件。

    TPS16890具有25个地址、非常适合我的应用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此致

    Kunal Goel