This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:电源管理论坛

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506747/tps2553d-power-management-forum

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553

工具/软件:

对 VIN 施加3.3V 电压并禁用 ENpin 时、是否会向输出施加约100mV 的规格?

CH4是目标电力线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请说明连接的波形和通道是什么。

    2.什么是目标电力线?

    3.当芯片关闭时,Vout 上有放电路径吗?

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请说明连接的波形和通道是什么。

    这是 ISP 上电时的波形。
    CH1:直流/直流转换器的0.9V 线路输出
    CH2:来自直流/直流转换器的1.8V 线路输出
    CH3:来自 LDO 的1.8V 线路输出
    CH4:TP2553D 的3.3V 线路输出

    2.什么是目标电力线?

    CH4:TP2553D 的3.3V 线路输出

    3.当芯片关闭时,Vout 上有放电路径吗?

    放电电路如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    感谢您的反馈。 不知何故、我仍然不清楚答案:

    1.这里没有证据表明您提到的通道1至通道3的直流/直流转换器和 LDO 是什么。 这些是否来自电路板上的其他元件? 这些是否来自 TPS2553的某些引脚? 如果没有测量位置信息和电路的粗糙度、则很难理解。

    2.能否确认当 TPS2553打开时 Q1010熄灭、当2553关闭时 Q1010亮起?

    3.请提供以下波形:Ch1 - 2553 Vin;Ch2 - 2553 EN 引脚;Ch3 - 2553 OUT 引脚;Ch4 - Q1010引脚1以供进一步分析。 捕获第一个连接波形的相同时间段应该很好、请包含 Vout 从0V 增加到100mV 的瞬态和 Vout 从100mV 增加到3.3V 的瞬态。 谢谢。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke

    感谢您的回答。 我会回答你的问题。

    通道1-3是与此事件无关的波形、应忽略。

    测量波形并提供图像。
    第一张图片:这是波形的测量点。
    第二:这是启动时的波形。
    第三:停止时的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    感谢您的清晰图片、下面是我的想法:

    EN 的典型阈值介于0.6V 和1.1V 之间。 在第二张图中、您可以看到在 V_EN 足够高后器件完全导通。

    2.我认为当 V-EN >约200mV 但低于导通阈值时、200mV Vout 是器件的瞬态行为、无需担心。

    3.但是 EN 缓慢的上升速度令我感到担忧-它至少需要13毫秒才能达到高,这可能是太慢。 EN 信号的驱动能力是否足够? 您是否 在该路径中使用过大电容器/过大电阻器? 焊接是否良好?

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 信号的缓慢上升符合预期、因为多条电源线并行启动、并且 EN 信号的 CR 电路会调整输出上升的时序。