This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:NC 和 VDDA 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508739/lm5148-q1-nc-and-vdda-questions

器件型号:LM5148-Q1

工具/软件:

您好:

我很好奇5V VDDA 是否能够从外部为该器件附近缓冲器的 VCC 提供96uA 电流? 此外、我是否可以将未连接引脚接地以帮助散热?

谢谢!  
Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、  

    VDDA 在额外的96uA 负载下应该正常工作。

    可将 NC 引脚连接至 GND。

    希望这有所帮助。

    David。