This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:获取 Chemical ID 并完成学习周期-使用范围或电芯&'s 电压范围时的实际值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507986/bq27z558-acquiring-chemical-id-and-completing-learning-cycle---actual-using-range-or-cell-s-voltage-range

器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

Cell:2.5V ~ 4.45V

实际使用范围:3.4V ~ 4.38V

要获取化学 ID 数据并完成学习周期、我是否应该仅使用电芯的电压范围进行测试?

如果可以在实际使用范围下进行操作、我想在实际使用范围内进行操作。

如果您回顾并告诉我们、我将不胜感激。

感谢您的支持。

谢谢。

朴在勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、  

    您的学习周期基于单元格范围、而不是实际使用范围、我附加了 GPCCHEM 计算器、该计算器会为您提供实际的 chemID。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan