This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861257:如何使用 WEBENCH Power Designer。

Guru**** 2512375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510866/tpsm861257-how-to-use-of-webench-power-designer

器件型号:TPSM861257

工具/软件:

你好。

我想使用 TPSM861257并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案。
但我不能 在 WEBENCH 中选择 TPSM861257。
 WEBENCH Power Designer 中不提供 TPSM861257?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、  

    Unknown 说:
    TPSM861257在 WEBENCH Power Designer 中不可用?

    是的、它不可用。 您可以尝试使用 TPSM861253 。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam

    感谢您的答复。
    我知道 TPSM861257在 WEBENCH 中不可用
    我提出问题的原因是我想知道 TPSM861257在1.8V 输出电压下具有正确的"Cout"和"CFF"值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 Cout=10uF;Cff=22pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    其他问题:当 Vout 用于 TPSM861257 1.1V/3.3V 时、Cout 和 Cff 的建议值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述两个电压、数据表在表8-2中明确提到了相同的内容。