This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1 FB 精度问题

Guru**** 2663715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511272/lm61460-q1-lm61460-q1-fb-accuracy-issue

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

您好的团队、

LM61460-Q1在自动模式下的 FB 调节电压精度是否为±1%、与 FPWM 模式下的精度类似?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaoxiang:

    在自动模式下满载时、FB 基准将相同、但在轻负载运行时、由于器件在 PFM 模式(而不是 CCM)下运行、VOUT 可能会略微超出该范围。

    谢谢、

    Dino