This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:充电电流未设置为3A。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509369/bq24195-charging-current-is-not-getting-set-to-3a

器件型号:BQ24195

工具/软件:

大家好、我使用 bq2419 IC 为2节电池充电、我尝试将每节电池的电池充电电流设置为3A、充电电流设置为1.5A。 但电流不超过2A。 我在 REG00中将输入源电流设置为1.5A (根据我们的要求)。 将 充电电流控制寄存器 REG02值从0x60更改为0xA0、将充电电流限值设置为约3.5A、该值正在成功变化、但结合两个电池的充电电流、充电电流仍为2A。
请提供任何建议以将每个电池的充电电流设置为3A 或1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    2个1S 电池是否相同?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电池是相同的、但即使仅使用1个电池、充电电流也应为3A、因此请考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是、如果仅连接1节电池、如果连接两节相同的电池并联、则可以获得3A 的充电电流、那么无法获得3A 的总充电电流?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我重新表述我的问题。 我想从3A 为连接到电池充电器 IC 的电池充电、为此、我已将充电 电流控制寄存器 REG02值从0x60配置为0xA0。 但即使在这之后、充电电流仍保持与2A 相同的默认值。 读取的寄存器值为0xA0、但测量的电流为2A。 您能帮助将充电电流设置为3A 吗? 输入源电流设置为1.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供以下资料:

    1.充电器运行条件、如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。

    2.所有寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和故障情况(如果有)。

    谢谢、

    Ning