This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:采用 TPS274160BRLHR 的数字输出保护设计

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510250/tps274160-digital-output-protection-design-with-tps274160brlhr

器件型号:TPS274160

工具/软件:

大家好、TI 专家。

我使用 TPS274160BRLHR 设计四个 PLC 型数字输出24V、我有一个关于保护这些输出的问题。

根据 TI 建议、我们为每个通道添加了22nF 的 Cout。 此外、考虑到最坏的情况、我们加入了两个保护元件:

  • SMBJ33CA TVS 限制电压瞬态。
  • DSK310反激式二极管、用于对连接到输出端的电感负载进行退磁。

您认为这种保护是否足够? 您是否建议进行任何改进或修改、尤其是在电感性负载或长布线的情况下?

感谢您提供任何技术建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    这些保护看起来足以满足所有负载驾驶场景。

    谢谢、

    Patrick