This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:TPS16630的 UL 等级:4.5V 至60V、31mΩ、0.6A 至6A 电子保险丝

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509005/tps16630-32evm-ul-rating-for-tps16630-4-5-v-to-60-v-31m-0-6-6a-efuse

器件型号:TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1663

工具/软件:

您好专家、

我们在设计中使用 TPS16630、并为48V、6A 输入线路提供前端保护。

本产品必须符合48V 运行的 UL 等级。

您能否确认 TPS16630RGET 是否通过了48V 工作电压的 UL 认证?

其工作电压为4.5V 到60V ,数据表提到 UL 认证。

谢谢

此致

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    是、TPS16630符合面向48V 运行的 UL 标准。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的确认。

    您能否分享 提到合格电压范围的此 IC 的 UL 认证?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    证书可在产品页面中找到。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvq011

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrith、

    感谢您的快速答复。

    我们的应用具有48V 的工作电压和高达6A 的电流。

    从证书开始, 测试的电流限值为1.6A ,最高可达60V。  如果我们的电流高达6A、您能就此澄清一下吗?

    谢谢

    此致

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    He3llo Vasu

    IEC 62368-1要求100W。 因此您会看到电流额定值。

    TPS1663可在48V 和6A 应用下工作。 附上包含全电压和电流速率测试的 UL 报告


    e2e.ti.com/.../E339631_2D00_Vol1_2D00_Sec8_2D00_20200304-report.pdf

    谢谢

    Amrit